This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:固件更新期间的 GPIO 引脚状态

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406356/tms320f280037-gpio-pin-state-during-firmware-update

器件型号:TMS320F280037

工具与软件:

您好!

是否有办法在固件更新期间保证 GPIO 处于低电平状态? 我在相关 GPIO 上有一个外部上拉电阻、在固件更新期间、引脚看起来像是进入高阻抗状态、因此线路会被拉高。 我需要保持外部上拉电阻、但希望在固件更新期间引脚处于低电平。

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否希望在固件更新之前进行 CPU 重置? 器件复位后、所有 GPIO 均配置为输入、并禁用其内部上拉电阻。 在固件更新期间、您可能需要自定义引导加载程序将 GPIO 驱动至高电平。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的响应。 好像我在固件更新之前没有复位 CPU、那么我可以创建一个自定义引导加载程序来在固件更新期间将 GPIO 引脚保持在低电平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、由于必须执行复位才能进入器件上的一种内置引导模式、因此需要使用自定义引导加载程序。

    谢谢!

    Luke