This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35E20B:闪存读取保护或代码锁定

Guru**** 2927410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1395751/f28m35e20b-flash-memory-readout-protect-or-code-lock

器件型号:F28M35E20B
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在 f28m35x MCU 中、是否有用于锁定闪存以防止读取的选项?  我希望保护 SW 免受 读取。 即使是其他人也不能使用 JTAG 准备好我的软件。 我完全看完了技术手册、运气差。   

CSM 模块希望能做到这一点... 但没有找到太多文档和示例。 我担心会完全不激活我的芯片。 请帮助查找应用手册/示例代码...?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswaran:

    您是否查看过 SYSCTRL 一章的 CSM 部分? 安全是通过对用户 OTP 进行编程来实现的。 为此、您可以创建一个.asm 和.cmd 文件、其中包含要进行编程的所需值。

    我们的大部分支持是针对第3代器件上的 DCSM 模块的、我建议参考 dev.ti.com 上的 SysConfig 工具、打开 DCSM 选项卡、并生成 dcsm.asm 和 dcsm.cmd 文件来了解格式。 根据 TRM、这将不得不重新用于 CSM、但希望这将成为您的良好起点。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果芯片被锁定且密码丢失、我们可以执行完整的芯片擦除来恢复它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivetha:

    从读取 TRM 来看、我没有看到在器件受保护时擦除整个存储器的任何功能。 确保不要丢失 CSM 密码、以便您始终可以解锁。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好@Luke Jones、

    我只是想了解这里的功能。 如果我确实获得了一个芯片、是否可以通过 JTAG/调试器进行编程 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswaran:

    如果是安全的、在使用 JTAG 重新编程之前必须使用 CSM 密码解锁器件。

    谢谢!

    Luke