This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:EMIF 线路上的串联电阻器

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406200/tms320f28377s-series-resistors-on-emif-lines

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

我正在使用 EMIF 接口访问外部 SRAM 和 FPGA。 您是否建议向 EMIF 信号线路中添加串联电阻(每个10-22 Ω)、因为该接口将在75 MHz 上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于这一主题的专家目前不在办公室,直到星期二9/3,所以请期待一个延迟的答复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    如果 EMIF 信号的 PCB 布线非常短(大约3英寸或更短)、则可能不需要 串联电阻器。 在信号路径如此短的情况下、往返时间远短 于边沿(ns、上升沿和下降沿)转换时间、并且反射不会对 EMIF 信号造成 太多干扰。

    请参阅此应用手册:

    C2000外部存储器接口(EMIF)的设计和使用指南(修订版 A)(TI.com)