Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812
工具与软件:
尊敬的团队:
我在 TMS320F2812上工作。 我遇到了一个奇怪的问题。 有时、在上电期间以及运行期间、计时器会受到干扰。
Timer1 配置为三相整流器的 PWM 控制。 T1CON= x x x x 0842、T1CNT=0、T1PR=Fsw (在150MHz 时钟频率下相当于1.2kHZ)。 在 CMPR1、CMPR2、CMPR3寄存器中加载占空比、以实现3ph 转换器控制。
Timer4配置为计时器、频率为10kHz 或100us。 T4CON= x x x 1042、T4CNT=10000、T4CMPR=2625 (相当于70 μ s)。
现在、我的问题是我以100us 的计时器环路切换 GPIO。 有时它以500us 切换。 有时它根本不会切换、会变为高电平。 由于这个三相转换器 PWM 信号的错误行为,由于这一故障来和我的开关器件故障。
请帮助我解决该计时器行为错误问题。
谢谢、此致、
Praveen K Vemula、(DGM-R&D)、
+91 9741235769。
Automoters Alliance Ltd.
Noida、India。