This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:通过 CAN 和引导加载程序对 TMS320F280049C 进行闪存编程

Guru**** 2537370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405070/tms320f280049c-flash-programming-of-tms320f280049c-via-can-and-bootloader

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的 Charles 和 Experts

我通过参考 sprad51a、测试了通过 TMS320F280049C 的 CAN 进行的闪存编程。

此外、我想实现闪存编程和/或从闪存运行应用、而不进行引导模式引脚设置。

我的目标是为器件加电、在 CAN 引导模式下等待大约5秒钟、然后跳转到闪存并在没有 CAN 数据(信号)时运行应用。

我想请您提供有关如何实现此功能的建议和支持。

此致、

EUI-heon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eui-Heon:

    为了实现这一方法、将闪存内核存储在闪存中并让器件通过引导引脚引导至闪存。 这样、您就不必将引导引脚设置修改为 CAN。

    内核首先必须打开 CAN 外设、然后等待5秒钟才能看到在 CAN 线路上发送的"测试帧"(例如0x5A5A)。

    如果 5秒后在邮箱中找不到测试帧、则可以分支到驻留在闪存另一部分中的应用。  

    如果找到帧、则可以继续下载新的固件更新。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Charles Roberson:

    我想使用实时固件更新对我的应用进行闪存编程。  如果我有任何问题、我会再次寻求支持。

    此致、

    EUI-heon