请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具与软件:
大家好、
我无法在 CPU2上初始化 DAC、正如您在下面的屏幕截图中看到的、DACREFSEL 和 DACOUTEN 仍然显示为0、其中我在 CPU1上执行了相同的操作(只是为了测试)、但我能够看到这些变量具有我分配的值。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
我无法在 CPU2上初始化 DAC、正如您在下面的屏幕截图中看到的、DACREFSEL 和 DACOUTEN 仍然显示为0、其中我在 CPU1上执行了相同的操作(只是为了测试)、但我能够看到这些变量具有我分配的值。
谢谢!
您好!
您是否使用 CPU1中 main()函数中的这一行代码将 DAC 模块的所有权传递给 CPU2?
Hadi、您好!
我只是尝试了您的建议、但它不起作用。 在进行某些特定的外设初始化或需要在 CPU2上执行类似操作之后、此代码块是否必须运行? 现在它在这里(见下面的屏幕截图)
谢谢!
该操作只应在 CPU1中完成。 这看起来对我很好。
您还需要使用以下代码来为 DAC 模块加电。 在 CPU2 main()函数中添加此函数。