This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SFO 不符合#39;无法返回正确的 MEP

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407570/tms320f28p650dk-sfo-doesn-t-return-the-correct-mep

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我在调试 HRPWM 时遇到问题。  

EPWMCLK 为100MHz、我认为 MEP_ScaleFactor 应为65或66、因为 MEP 步长为150ps。 但当我使用 SFO 函数时、 MEP_ScaleFactor 始终返回31。  

为了验证该值是否正确、  我做了一个实验。  我使用  HRPWM_ex1_DUTY_SFO 工程、将 epwm1a 连接到滤波器、并通过万用表读取滤波器的输出值。

我发现滤波器的输出值不会连续变化、例如、滤波器的输出从0.27变为0.28乘以0.0004、然后输出 直接变为0.29。

本实验表明、从 SFO 函数获取的 MEP_ScaleFactor 不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 川辉

    这位专家目前因美国假期而不在办公室。 请预计响应会有延迟。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weng:

    您能否再次查看 TI.com 上发布的最新 c2000ware?


    谢谢