请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我在调试 HRPWM 时遇到问题。
EPWMCLK 为100MHz、我认为 MEP_ScaleFactor 应为65或66、因为 MEP 步长为150ps。 但当我使用 SFO 函数时、 MEP_ScaleFactor 始终返回31。
为了验证该值是否正确、 我做了一个实验。 我使用 HRPWM_ex1_DUTY_SFO 工程、将 epwm1a 连接到滤波器、并通过万用表读取滤波器的输出值。
我发现滤波器的输出值不会连续变化、例如、滤波器的输出从0.27变为0.28乘以0.0004、然后输出 直接变为0.29。
本实验表明、从 SFO 函数获取的 MEP_ScaleFactor 不正确。