This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:使用 uniflash 刷写.hex 文件时出现问题。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407665/tms320f2800157-problem-with-flashing-hex-file-using-uniflash

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

嗨、团队:

如果我使用 uniflash 工具将.hex 文件刷写到 f2800157中、则复位后不会执行代码。 但是、如果我在刷写.out 文件时、代码会在复位后正确执行。 .hex 文件有什么问题? 如何使用 uniflash 工具进行刷写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loganathan

    这位专家目前因美国假期而不在办公室。 请预计响应会有延迟。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    我解决了这个问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴该问题已解决。

    感谢您的确认。

    此致、

    Rajeshwary