This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:存储器开机自检/可编程内置自检

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408128/tms320f280049c-memory-power-on-self-test-programmable-build-in-self-test

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

嗨、团队:

与上一篇 e2e 文章相关、我需要再次仔细检查。  

TMS320F28004x 功能安全手册 除其他外、文档列出了存储器开机自检(MPOST)诊断、如下所示:

根据我已查阅适用于我们正在使用的 MCU (TMS320F280049CPZQ-Q1)的可用文档、该器件不包含 PBIST 模块。
请您确认一下吗?

谢谢

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens

    由于您在此帖子顶部发布的相关主题中列出的问题、F28004x 上的 MPOST 功能已被弃用、即 MPOST 的执行时间对于大多数客户而言并不适合吸收器件启动时间。

    我们建议使用等效 March13n algo、它是随此器件提供的 SDL SW 库的一部分、因为它将提供与 MPOST 相同的覆盖范围、但主应用程序可以灵活运行。

    此致!

    Matthew