This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SysConfig

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406011/tms320f28p650dk-sysconfig

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

尝试添加一个来自 C2000版本5-01-00的 driverlib 示例代码的 SysConfig、但显示缺少器件或电路板的错误。 如果我摘自培训示例、则会加载控制配置文件。 问题是什么、请帮助。
2.我试图产生3个脉冲,相移120度,占空比30%,但无法实现。 如果我使用相移计数值、通过 syscong 来运行会不能正常运行? 请举例说明为什么通过 SysConfig 文件无法生成脉冲属性、脉冲之间存在不均匀的间隙、这是不可取的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请求您共享在工程属性中指定的 SysConfig 选项。  为此、请右键点击工程-> Properties -> Build -> SysConfig。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLese 查找:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请检查 SYSCFG 选项中的 sdk.json 文件路径是否有效。  

    {C2000WARE_ROOT}/.metadata/sdk.json.   

    如果这不能解决问题、请请求您共享.syscfg 文件以进行查看。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件位置正确;

    请查找 SysConfig 路径 :C:\ti\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x\epwm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件位置正确;

    请查找 SysConfig 路径 :C:\ti\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x\epwm

    实际上、我不支持附加 SysConfig 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请删除与 SysConfig 清单相关的其他条目、并仅将 SDK.json 保留在 SysConfig Basic 选项下并重试。

    此外、当您单击"常规"选项卡时、将列出哪些产品。

    此致

    Siddharth