This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:ADC

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406399/tms320f2800137-adc

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

你好、专家

ADC 转换未进行转换时。 现在我读取 ADC 结果、它是最后一次转换结果还是一个随机值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何专家能否提供回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    如果之前已经进行过任何转换、那么该转换的值将在 ADC 结果寄存器中显示、直到另一次转换完全完成。 如果自上次器件复位或上电后未执行转换、则结果寄存器读数为0 (复位值)。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有4个  soc 来循环转换、现在2个 SOC 转换已经完全完成、现在我读取第三个 SOC、第三个结果是最后一个转换结果还是一个随机值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 SOC 都有自己专用的结果寄存器。 不存在随机值。 当你读取结果寄存器 ADCRESULTy 时、你将获得 最近完成的 SOCy 转换结果。 唯一的例外情况是、这种读取发生在 SOCy 在 复位后完成其第一次转换之前;在这种情况下、结果寄存器读数为0 (它的复位值)。

    此致、
    Ibukun