This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TRST#

Guru**** 2561710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409437/tms320f28p650dk-trst

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

f28p650dk 176PIN 上不提供 TRST#。

问题:

我可以使用 XDS100V3和 CCSV12调试 f28p650dk 176PIN 吗?

如果是、

XDS100V3的 JTAG 连接器的 TRST#-PIN 在哪里连接到 f28p650dk?

如果没有、

我需要哪个 DEBUGER 能够调试 f28p650dk 176PIN?

感谢您的回答。

此致、Friedrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRSTn 是可选引脚。 您不必连接它。

    您应能够使用 XDS100v3。  

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我们将尝试该操作。