This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:关于 OTP

Guru**** 2584505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399179/tms320f280025c-about-otp

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

尊敬的专家

我想在 OTP 中写入一些数据、但当我读取用户 OTP 存储器时、发现其中的数据在初始条件下不是空的。 我想问一下将这些地址写入存储器是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    如果您要写入初始具有0xFFFFFFFF (空白)的位置、则没有问题、但如果该位置存在现有数据(非空白)数据、则仅带"1"的位可写入。  我认为如果是这种情况、DCSM 工具在回读后也会返回错误。  您要写入 OTP 中的哪个特定位置?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    尚未从您那里听到有关此问题的信息、因此将该主题标记为关闭。  如果您仍对此主题有疑问、请打开另一个帖子。

    此致、

    Joseph