This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:重要和紧急:芯片发热问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403917/tms320f28p650dk-important-and-urgent-the-issue-of-chip-heating

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

TMS320F28P650D NFBGA (NMR) 169引脚芯片可正常使用、但发热至高于100°。 请帮助检查原理和布线是否有问题? 如果不是、芯片本身是否有问题。 对于类似的应用、NFBGA (ZEJ) 256引脚芯片工作正常、并且没有此发热问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快帮助了解此事是否紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们让其中一个系统应用在 launchpad 中运行该应用、但温度上升情况并未与客户观察到的温度上升情况相同。  热分析仅显示代码运行30分钟后上升到47摄氏度。  我还注意到了一些需要在我的另一篇关于同一主题的文章中查看的项目: (3) LAUNCHXL-F28P65X:异常高温- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛。  此外、请让客户检查电压是否处于 VDDIO、VDDA、VDD 规格范围内、并且输入电平不超过 VDDIO。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该没有异常电源。 提供电子邮件地址和当前地址是否方便? 我是否可以将该板发送给您进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我将在内部与您的现场团队讨论此问题、以便您可以直接与他们沟通、了解在您的板上进行分析的可能性。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    只是为了说明这一点、我想确认这是否与客户 Jaka 在其他主题中报告的问题相同。  请确认。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我认为这与我在上面强调的另一篇文章中的问题是相同的。  我们正在内部针对这一问题与现场团队和客户展开合作、因此我将这一帖子标记为已关闭。

    此致、

    Joseph