This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:当使客户能够在 F28032上使用高分辨率周期控制时、应该会发生哪种情况?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409839/tms320f28032-which-kind-of-case-should-happen-when-enabled-customer-use-high-resolution-period-control-on-f28032

器件型号:TMS320F28032

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

客户还在 F28032上使用高分辨率周期控制、还启用配置为主器件的 EPWM1、其他 EPWM2/EPWM3/EPWM4从器件、EPWM1 TBCTL/SYNCCOSEL =零事件、因此每个 PWM 周期上都会出现抖动。

当 EPWM 配置如下图所示时、情况1和情况2是否会出现?  抖动是指 PWM 边沿在每个周期略有偏移、这会使示波器上的信号比较凌乱、所以我们需要确认 一个凌乱的信号、 这个信号会是什么样的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    通过"凌乱"我的意思是边的时间将稍微不同的每个周期。 如果您在上升沿触发的示波器上观察此波形、则不会看到干净的上升沿、因为示波器不会始终将上升沿放置在示波器视图的中间。

    遗憾的是、如果在每个周期更新相移并使用高分辨率周期、则无法避免该问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Luke