This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:栅极驱动器和微控制器的 ADC 电流偏移

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407993/launchxl-f280049c-adc-current-offset-for-gate-driver-and-microcntroller

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

尊敬的 Expert:

美好的一天!

我已经查看了数据表、没有提供任何信息。

客户想知道 ADC 偏移值的值是否可用。 如果不是、如何对其进行校准、以便为 foc 感应电流? I

客户采用 LAUNCHXL-F280049、栅极驱动器 BOOSTXL-DRV8323RH 和栅极驱动器 BOOSTXL-DRV8323RS 为 BLDC 电机使用 foc。

请告诉我是否有此信息。

提前感谢您。  

此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    该数据表提供了偏移误差规格(请参阅第7.10.1.3.2节" ADC 特性")。

    所有器件均经过出厂校准、以实现最小偏移。 如果客户希望为其系统应用重新校准失调电压、技术参考手册(ADC 章节> ADC Calibration > ADC Zero Offset Calibration)中提供了说明。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    感谢您的意见。  

    Reards、

    Jonathan