主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
工具与软件:
我想在28388D 上使用 SPI 通信功能、以便从绝对编码器 RM44SC (11位版本)获取角度。 它使用 SSI 通信协议、并弄清楚我实现了 SPI 的功能。 我按照这里给出的指导原则- https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981032/tms320f28379d-reading-the-angle-from-a-ssi-encoder-using-spi 、生成时钟信号。 我能够生成时钟信号、并且传感器会使用相应的位置数据进行响应。 但是、一旦我启用 READ 语句、时钟信号就会停止传输任何内容、并锁存到高电平信号。 这在输出中不提供任何数据。 下面给出了我的 SPI 设置以及我写入传感器的虚拟字。 现在、当我注释掉第335行(检查第二个屏幕截图) 时、SPICLK 会生成所需的一连串时钟脉冲、但是当我取消注释时、SPICLK 会停止并变为一个高值。