This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:引导模式

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408413/tms320f28335-boot-mode

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

 如果没有外部开关来选择模式、如何在软件中设置 selectionbootmode?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 F28335 controlCARD?  

    另请务必查看 TRM 启动文档。 应将引导引脚拉高或拉低以选择引导模式。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是:谁调用SCI_BOOT函数? 是否由引导 ROM 调用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    您是对的。 器件启动时、将通过引导 ROM 并检查引导 GPIO 的状态、以确定选择哪种引导模式。 基于此、它将调用所需的引导函数、该函数将返回它所需的入口地址、即 SCI_Boot ()。

    请注意、引导 ROM 和引导加载程序(例如 SCI 引导)源可在 C2000Ware 中找到: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\boot_rom\f2833x\v2_0\rom_source\source。 您也可以在此处查阅 Selectt Boot_Mode。c、以了解有关这些主题的更多信息。

    此致、

    Allison