This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CCS 认为没有安装 C2000ware -但是的确如此!

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408359/tms320f28379d-ccs-thinks-that-c2000ware-is-not-installed---but-it-is

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我使用 TI 开发工具配置一台新的笔记本电脑、使用的产品与旧计算机相同。 较旧的计算机已运行 CCS 版本12.4和 C2000ware 版本5.02.00.00超过一年。  

我在新计算机上的标准位置安装了相同的两款产品-对于 CCS、为 C:\ti\ccs1240;对于 C2000ware、为 c:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00。 使用在较旧的笔记本电脑上完全编译的项目、我尝试在较新的笔记本电脑上进行编译。 编译失败并显示以下错误消息:

****构建完成****
发生生成构建文件错误。
产品 C2000WARE v5.2.0.00当前未安装、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止..

在"Project Properties/Resource/Linked Resources"下、C2000ware 的路径正确。  

我已尝试卸载和重新安装 C2000ware。 错误仍然存在。

什么 可能出现了问题、如何解决?