This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:故障读取寄存器 ST1:(错误-1156 @ 0x6)器件可在低功耗模式下运行

Guru**** 2538550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408926/tms320f28374s-trouble-reading-register-st1-error--1156-0x6-device-may-be-operating-in-low-power-mode

器件型号:TMS320F28374S

工具与软件:

在 DSP28374中烧录代码时、报告了以下故障。 当前测试的电源电压3.3V 和1.2V 正常、请帮助查看是否有其他任何东西可能触发以下问题。