This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:电机连接到电机实验室项目的 DRV8323RH 电路板#39;universal_motorcontrol_lab_f28002x'

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406508/tms320f280025c-motor-connection-to-drv8323rh-board-for-motor-lab-project-universal_motorcontrol_lab_f28002x

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C

工具与软件:

在文档"MotorControl SDK 通用工程和 Lab.pdf"中、介绍了 DRV8323RH 和 LAUNCHXL-F280025C 以及编码器和 Hal 传感器之间的连接、但在这张图片中、借助电机技术文档、我无法知道如何将 J5 (DRV8323RH)连接到电机、因为电机 布线线束具有4个输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到 J5的三个连接应为电机的三个相位。 中列出的其中一个电机、您可能会有所不同 通用电机控制实验用户指南请参阅该文档的表3-2。

    有关更多信息、请参阅电机的数据表。

    此致、
    Jason Osborn