This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:关于驱动器板、分流电阻器和 ePWM OST 标志的阐述

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409533/tmdxiddk379d-clarification-on-driver-boards-shunt-resistors-and-epwm-ost-flags

器件型号:TMDXIDDK379D

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

转换器  tmdxiddk379d  项目。 我们希望在 BLDC 电机上使用 FOC 开发位置控制。  我们有几个问题、

1) 1)该驱动器板推荐什么、而且我们期待使用 DRV8343H。 这是否兼容? 要进行何种类型的更改? 是否有关于如何选择 GAIN/IDRIVE VDS 设置的任何参考/应用手册?

2) 2)我们想使用3个分流电阻器进行电流计算、但该参考设计是针对2个分流器。 如果使用2个分流器、它会产生什么影响吗? 为了使现有项目能够与3个分流器配合使用、需要对该项目进行什么类型的更改?

3) 3)我们在 ePWM 寄存器的跳闸区寄存器中使 DCAEVT1标志为高电平。 但几乎没有测量任何负载电流(<1安培)。  

任何见解都会对我很有帮助。

谢谢、此致、

Raghu