This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:Autoconvert (HRPWM)不能在 EPWM9~18中正常工作

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408603/tms320f28p650dk-autoconvert-hrpwm-doesn-t-work-in-epwm9-18

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我发现 自动转换(HRPWM)在 EPWM9~18中不起作用。

我‘了演示项目"HRPWM_ex1_DUTY_SFO"、并将 EPWM4的配置复制到 EPWM13、并在应用代码中执行相关操作。

从示波器上可以看出、HRPWM 在 EPWM4中工作、而在 EPWM13中不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weng:

    请尝试使用最新的 C2000ware、如果您发现任何问题、请告诉我们

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普拉坦:  

       在最新的 C2000ware 中仍然存在问题