This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388S -无法使用 XDS110调试器进行编程(CSS 中成功测试了调试器)

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407704/tms320f28388s-tms320f28388s---not-able-to-program-using-xds110-debugger-debugger-tested-sucessully-in-css

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

我使用的是具有 XDS110 JTAG 调试器的 TMS320F28388定制板。 在调试器已经成功测试后、我在尝试对微控制器编程时会遇到问题。 我收到的错误消息是:

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包 12.8.0.00189)

请帮我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sheik、您好

    这位专家目前因美国假期而不在办公室。 请预计响应会有延迟。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能看一下该应用手册吗? 有一个专门针对此错误的表条目。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电路中有问题、已解决、正在工作