This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:无范围回避(Uniflash)

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28069, TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405685/tms320f28069-no-range-avoidance-uniflash

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 TMS320F28386D

工具与软件:

您好!


我正在使用 Uniflash 8.7、并尝试使用 XDS110 调试探针来刷写一些 TMS320F28069微控制器。

我看不到"距离回避"设置。  这很重要、因为我会尝试阻止写入某些存储器位置。 我在针对其他微控制器(例如 TMS320F28386D)时看到这些设置。

我看到该设置可避免擦除这些扇区、只是在写入时无法避免它们。

我试图避免编写一个整个扇区、而不是一小部分扇区。

非常感谢在这个问题上提供任何帮助。

谢谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我还在关注这个问题;本周我正在接受培训、因此需要多花几天时间来获得答案。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与团队中的其他一些人交谈后、F2806x 会早于您在 F2838x 器件上看到的距离回避特性。  没有计划修改该工具来支持第2代类器件。

    此致、
    Matthew