This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:该芯片在上电后不工作

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404458/tms320f280025-the-chip-does-not-work-after-power-on

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户遇到这样的情况:在生产期间为280025PNSR 上电后、芯片无法正常工作。 该程序可以正常下载、但无法正常运行。 芯片3.3V 电源引脚的电压测量正常、1.2V 电源引脚也正常。 图2中显示了 RESET 引脚的波形。 复位延迟是由于添加了 SP809-2.9芯片、这会将复位延迟230ms。 请帮助提供一些排除异常的建议。 目前、客户没有更换硬件和软件、有的工作正常、有的工作异常

黄色是 VCC_IO; 绿色是 XRSN; 蓝色是 VCC_DSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是用户、并添加:
    同一主板:卸下 R108、打开电源、它将正常工作。 (这种现象可以重复)波形如下所示:

    黄色是 VCC_IO; 绿色是 XRSN; 蓝色是 VCC_DSP  、时间:5ms/网格

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于这一主题的专家目前不在办公室,直到星期二9/3,所以请期待一个延迟的答复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28002x 器件上的 XRSn 引脚是开漏型驱动器(双向)、因此我们需要将它和 SP809连接到允许驱动/释放信号的外部 PU。  当您移除 R108时、您会看到内部 POR/BOR 逻辑控制复位为独家状态、如果 SP809直接连接到 XRSn 引脚且没有外部 PU、那么 我们的器件上会有过多的电流阱、这可能会影响上电。  我们在参考设计中使用了2.2k Ω PU、该方法也应该适用。

    此外、我们需要确保在启动期间正确驱动引导引脚 GPIO24和 GPIO32、包括释放 XRSn 后的一段时间(引导 ROM 将对这些引脚上的值进行采样以确定引导模式)。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复:
    我立即测试了它、
    将 R108替换为2.2kΩ 电阻器、但仍然无法正常工作。
    保持 R108未焊接、然后为其通电以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、280025芯片的复位管脚是直接把4.7kΩ 电阻连接到3.3V、100nF 接 GND、没有别的吗?

    这是可靠的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:
    因为我们已经大规模生产、所以没有工作的 PCB 上电、移除了 R108的0Ω 电阻、并且 SP809芯片与 DSP 的 XRSN 断开连接。 在测试100组之后、它们都可以正常工作。 我们能否移除 R108的所有0Ω 电阻器、测试并验证功能、然后释放它们?
    从 XRSN 引脚的电流波形可以看出、有2个锯齿波、这对于产品上电启动非常可靠。

    问题2:
    为了保证产品的可靠性,我们安排测试了产品正常工作的电流功率,在60℃ 的高温条件下,我们测试了130套,断电后工作6小时,然后上电,发现其中8套无法正常启动。 通过此测试、我们不应去除所有产品的 R108电阻。
    请给我们建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos

    从 SP809到 F28002x 的连接不能是直接的、必须有一个公共的 PU 连接点、因为 XRSn 是我们器件的双向引脚。  回顾原理图、我看到此网络上有一个4.7K pu、因此我不能完全确定 SP809导致了问题的原因。  230ms 是保持复位信号的时间很长、但它无关紧要。  

    当 XRSn 变为高电平时、您可以确认引导引脚 GPIO32/24的状态吗?  为了实现引导至闪存、需要将这两个引脚拉至高电平、以便引导 ROM 进入正确的引导模式。  我看到 GPIO24连接到 SPI、但 GPIO32在您所示的图像上未连接。  如果未上拉这些引脚、则当 XRSn 被释放时、器件可能会进入不同的引导模式。

    对于 Q1而言、F28002x 具有内置的 POR/BOR 逻辑、可在 DS 指定的特定范围内将 XRSn 保持至3.3V 电源轨。  这应该充当监控器、因此、这就是为什么当您移除 R108时、您仍能看到设备正常工作的原因。

    当3.3V 电源轨处于活动状态时、将有一个转换点 XRSn 将释放、POR 将从器件上的电子保险丝获得微调、然后返回复位状态、直到 VDDIO 达到最终阈值。  在此期间不会执行任何代码、所以系统 POV 应该没问题(这就是您看到 XRSn 在一小段时间内变为高电平、然后在最终变为高电平之前变为低电平的原因)。

    对于 Q2、该器件的额定温度为125C、因此60C 不是问题。  您知道8个器件的故障模式是什么吗?  XRSn 置为无效、但器件不能启动功能代码或其他东西?  器件是否在重新上电之前完全断电且 XRSn 变为低电平等?

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前设计是 GPIO24连接到 SPI、无论内部是否存在弱上拉电阻、GPIO32都没有任何连接。
    对于这种设计、移除了 R108、从当前测试(100组、持续上电和断电、可以正常工作)中、可以正常工作。 以这种方式、是否发布、流向客户?

    好的

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amos

    应该可以依靠内部 POR/BOR 选通复位。  我建议看看如果长期而言、您可以对 GPIO32放置一个上拉电阻器、即使有一个弱上拉电阻器、我们建议在外部放置一个较强的上拉电阻器以保持引脚。

    此致!

    Matthew