This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:f280039c

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406434/tms320f280039c-f280039c

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我尝试了使用 FIFO 方法进行 UART (sci)编程、初始化 已正确完成。 在 ISR receivedchar = SCI_readCharBlockingFIFO (SCIA_BASE)中;添加了这样的内容:当我从另一端发送字符时、它会进入 ISR、但接收到的字符显示为"0"而不是某个值、有人可以指导我如何执行 Rx FIFO 方法吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试在 C2000ware 中运行 sci_ex2_loopback_interrupts 示例并验证您是否看到了正确的功能?

    另外,你如何发送字符? 发送到另一器件或 COM 端口?

    此致、

    Delaney