This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:HRPWM EPWM4/EPWM5的 SYSCFG 引脚多路复用设置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408694/tms320f28377s-syscfg-pinmux-setting-for-hrpwm-epwm4-epwm5

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

hi champs、

   客户报告当他们在 syscfg 中启用 HWPWM 选项时、他们不能选择 EPWM4/EPWM5。

[开发环境]

  • C2000Ware 版本:5.03.00.00 (最新版本)
  • SysConfig 版本:1.21.1.3772 (最新)
  • CCS 版本:12.7.1.00001

[问题]  使用最新的 SysConfig 时、无论是独立的还是嵌入在 CCS 中的、都 无法启用 EPWM4和 EPWM5作为 HRPWM。

HRPWM 禁用后、可以将 PWM 模块分配到任何一个。

这与器件数据表不匹配、因为 EPWM4/5可用于 HRPWM。

您能帮助检查并提供解决方案吗? 或有任何特殊原因禁用 EPWM4/5的 HRPWM 功能?

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像 pinmux.js 文件中限制 HRPWM 选择的内容。 请回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    这是 C2000Ware 5.03中的错误。 我已使用 C2000Ware 5.02和 ePWM 1-8对此进行了测试、均具有与数据表相匹配的 HRPWM 支持。 这将在下一个 C2000Ware 版本中进行更正。

    目前、您可以在 C2000Ware 5.03中将 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\driverlib\.meta\中的 pinmux.js 文件替换为以下文件来纠正这一点:

    e2e.ti.com/.../2068.pinmux.js

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

       问题迎刃而解。

    此致

    Andre