This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:复位后解锁器件(区域1)失败-错误

Guru**** 2872390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408879/tms320f280049-failed-unlocking-device-zone-1-after-reset---error

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

您好!

为什么会出现此错误

C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化启动...
C28xx_CPU1:GEL 输出:……DCSM 初始化完成……
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化启动...
C28xx_CPU1:GEL 输出:……DCSM 初始化完成……
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域1)失败。
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域2)失败。
C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区0时出错。 FMSTAT (某些器件上的 STATCMD)值= 1040。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:d:/… /ctrl.out:加载失败。

它显示加载.out 文件时出错

我想知道下面的格式是否是编写  debugServer.openSession 的正确格式

debugSession = debugServer.openSession ("德州仪器(TI) XDS110 USB 调试 Probe_0/C28xx_CPU1")

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    您是否编程了自定义 CSM 密码或配置了 DCSM? 如果您向片上闪存工具中的 CSMPSWD 字段提供默认 CSM 密码、您是否会出现同样的问题? 默认 CSM 密码位于 TRM 的 DCSM 部分。

    谢谢!

    Luke