This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:电源管理问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407170/tms320f28388d-power-management-issue

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28388D

工具与软件:

您好!

关于  TMS320F28388D 电源管理、我有一些问题。

1. ?了解电源电压斜率 Δ V 的要求

2、如何理解以下第七点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu、

    关于这一主题的专家目前不在办公室,直到星期二9/3,所以请期待一个延迟的答复。  感谢您的 灵活性。

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chu、

    [quote userid="526468" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407170/tms320f28388d-power-management-issue 如何理解电源电压斜率的要求?

    我不知道如何进一步说明这一点、数据表显示了 MCU 上电时电源电压的最小和最大斜率。

    [quote userid="526468" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407170/tms320f28388d-power-management-issue 如何理解下面的第七点?

    这似乎也很简单。 VDD (1.2V)和 VSS 之间需要一个56 Ω 的电阻器。 如果您检查 F28388D controlCARD 的原理图(可在[C2000WARE]/board/controlCARDs/TMDSCNCD28388D 中找到)、则可以看到此电阻器。

    此致、

    Ben Collier