This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:HRPWM 的相位和周期控制模式配置

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407788/tms320f28p650dk-configuration-of-phase-and-period-control-mode-for-hrpwm

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!
我有关于 TMS320F28P650DK9的 HRPWM 配置的问题。

我们正在尝试以一种"混合"模式控制 HRPWM 的 MEP:选择一个频率值(约200kHz)、低于该频率时、我们需要在相移模式下控制 HRPWM 的 MEP、高于该频率时、我们需要在周期模式下控制 HRPWM 的 MEP。 我们需要在不停止 PWM 的情况下从相移模式切换到周期模式。

我的问题是:
1 -可以实现上述行为吗? 如果是、是否有有关外设配置的指南或示例?
2 -我在 C2000Ware 中找不到有关 HRPWM 相移控制模式和死区配置的任何示例。 您能建议去哪里看看吗?

提前感谢您、

Simone