This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:使用 LP-XDS110进行调试

Guru**** 2767105 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407437/tms320f2800157-debug-with-lp-xds110

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

工具与软件:

您好!

我 有一个使用  TMS320F2800157 MCU 的定制电路板。

我想将 LP-XDS110 XDS110 LaunchPad 用作调试器。  我没有找到 有关调试 C2000微处理器的信息。 但它具有 XDS110输出。

我是否可以将 LP-XDS110用作 TMS320F2800157的调试器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mesut

    这位专家目前因美国假期而不在办公室。 请预计响应会有延迟。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="605835" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407437/tms320f2800157-debug-with-lp-xds110能否将 LP-XDS110用作 TMS320F2800157的调试器?

    这可以正常工作、但有时客户会由于长跳线而遇到信号完整性问题。

    如果您遇到问题、请尝试尽量缩短电线长度或降低 JTAG TCK 速度。

    此致、

    Ben Collier