This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:AQCSFRC 影子模式效应时序。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408823/tms320f28034-aqcsfrc-shadow-mode-effect-timing

器件型号:TMS320F28034

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在 使用两个 AQ、AQCSFRC (CTR = 0时从影子到活动)设置为高电平、CTR = 0设置为低电平。

这两个 AQ 事件同时发生、TRM 表示:

"一般规则是、在较晚时间发生的事件具有较高的优先级、而软件强制事件始终具有最高优先级"

这是否意味着这两个事件一个接一个地发生? 客户观察到 CTR = 0时出现尖峰、是否会在软件设置为高电平后立即形成 CTR = 0设置为低电平?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    连续软件强制始终具有优先级、无论它是在其他动作限定器事件之前还是之后发生。 如果动作限定器事件恰好在连续软件强制事件之前发生、您可能会观察到输出中出现尖峰。

    为了澄清、您是说 TBCTR=0事件会将输出设置为低电平、而连续软件强制会将输出设置为高电平? 是否有任何其他行动条件判断器事件将输出设置为高电平? 您能提供一下这个尖峰的屏幕截图吗?

    谢谢!

    Luke