This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:Js2Py 库

Guru**** 2796135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408629/tms320f280049-js2py-library

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

您好!

如果我使用 python3而不是 Jython 与 DSS 交互、则 Js2Py 库可以正常工作吗  

谢谢!

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我使用 python3而不是 Jython 与 DSS 交互、Js2Py 库是否可以工作 

    虽然有可能、但不能保证它将起作用、因为我们没有正式支持这种环境。

    请查看下面的页面,了解一些尝试将 psython 与 DSS 一起使用的提示:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/dss_python_dss_scripting.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经浏览过您共享的文档。

    因为我想包含一些仅支持 python3的测试工具库、所以我无法将 Jython 用于我的应用、因为它使用 python2.7

    这就是我计划在 python3中使用 Js2Py 库的原因。

     

    谢谢

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 如前所述、我们仅正式支持 DSS 的 javascript。 如果你要使用不同的环境,那么我们将无法为它提供很多支持。 祝你好运。