This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:TMS320F28386S

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408680/tms320f28386s-tms320f28386s

器件型号:TMS320F28386S
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

当我从 C2000导入 HRPWM 示例代码(tms320f28386s)时、系统会显示一个错误、即"CANNOT open source file"(无法打开源文件)板。 H"。 请告诉我需要如何纠正此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您尝试编译的是哪个示例?  另外、请指定您使用的 C2000Ware 版本。

    此致

    Siddharth