This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 ADC EOC 触发 CLA、但禁用 ADC 中断

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405968/tms320f28388d-use-adc-eoc-to-trigger-cla-but-disable-adc-interrupt

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的 Champs:

是否可以使用 ADC EOC 触发 CLA、但禁用 ADC 中断?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    有更新吗?

    谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Julia、

    很抱歉、因为 我上周不在办公室、所以延迟了答复。  CLA 任务可以通过将 CLA1TASKSRCSELx.TASKx 配置为 ADC 中断信号来直接由 ADC EOC 触发。

    您不必执行 ISR 即可为 ADC 中断提供服务。 你可以在 PIE 中禁用这个中断(这不会影响 CLA 任务触发器)。 但是、重要的是 CLA 任务清除 ADC 中断标志 (通过写入 ADCINTFLGCLR/ADCINTOVFCLR)、或将 ADC 配置为连续中断。 如果既不清除中断信号、ADC 在当前中断信号被清除之前不会发出新的中断信号。

    此致、
    Ibukun