This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-Vcc:EP 当 EP 为零伏时、SM320F2812-Vcc A/D 引脚上允许的最大输入电压和电流

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406334/sm320f2812-ep-max-input-voltage-and-current-allowed-on-sm320f2812-ep-a-d-pins-when-vcc-is-zero-volts

器件型号:EP

工具与软件:

在 A/D 引脚上、设计中的电流受到10k 外部电阻器的限制。 在上电期间向 A/D 引脚施加2.5V (max)并持续几毫秒(2至3ms)、如果 Vcc 为零伏、那么是否存在损坏器件的风险?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于这一主题的专家目前不在办公室,直到星期二9/3,所以请期待一个延迟的答复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在2.5V 电源和 MCU 引脚之间放置一个10k Ω 电阻器、这应该没有问题。 电流将不足以损坏 MCU。

    此致、

    Ben Collier