This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法在 CPU2上初始化 DAC

Guru**** 2540700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406817/tms320f28379d-not-able-to-initialize-dac-on-cpu2

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

大家好、

我无法在 CPU2上初始化 DAC、正如您在下面的屏幕截图中看到的、DACREFSEL 和 DACOUTEN 仍然显示为0、其中我在 CPU1上执行了相同的操作(只是为了测试)、但我能够看到这些变量具有我分配的值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于这一主题的专家目前不在办公室,直到星期二9/3,所以请期待一个延迟的答复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、会的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumit,

    每个外设都有 SYSCTRL 寄存器、可以用来确定 CPU1和 CPU2之间的所有权。 请确保将所有权移交给 CPU2。

    此致、

    Ben Collier