This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否在 F28388D PCB 板上添加跟踪支持?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1400509/tms320f28388d-adding-trace-support-on-the-f28388d-pcb-board

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

团队、

根据数据表(SPRSP14E)第7.14节和 TRM (SPRUII0F)第41.11节、F28388D 似乎支持某些跟踪功能:

尚不清楚的是如何利用列出的两种跟踪功能(SWO 布线/五引脚和并联布线)。
下面的 E2E 帖子虽然提供了一些信息、但并不完整:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936085/tms320f28388d-debugging

您能否说明以下内容:

1) 下表提供了不同 JTAG 仿真器支持的功能:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html#xds-features 
SWO 跟踪需要一个 XDS110和一个 XDS200。

-但是" 五引脚并联走线 "请参阅表中的内容? 内核引脚引线或系统引脚引线?

2) 来自" 仿真和跟踪接头 TRM"的跟踪的相关设计指南是否也适用于 F28388D "五引脚和并行跟踪"接口?

3)
我们建议使用哪些工具和 JTAG 仿真器" 五引脚并联走线 "?

4) ERAD 模块(TRM CHAP 14)与 SWO 跟踪/五引脚和并行跟踪功能有何关系?
例如、程序计数器跟踪(PCT)与上述两个跟踪模式有何关系?
ERAD 功能是否可以与两种跟踪模式相同使用?

5) 我们是否有 SWO 跟踪/五引脚和并行跟踪功能的硬件实现示例?
例如、跟踪接口如何路由至连接器的原理图?
提前感谢!
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要几天时间来与您联系。  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您知道客户是否仍对此有疑问? 很抱歉、我们进行了一些内部讨论、意外删除了该主题。

    谢谢!

    Ben Collier