This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CCS Theia Lab 提示为空

Guru**** 2780075 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396394/tms320f280049c-ccs-theia-lab-prokect-is-empty

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

您好! 我是第一次尝试 CCS Theia。 尝试为 Motorware 加载实验项目(实验01,02,03)、但项目始终为空? 项目中没有文件。 我做错了什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法重现此问题。 导入这些工程时是否存在任何错误或警告?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否已得到解决?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决! 问题出在我尝试从导航器加载实验中。 当我从 Motorware 本地库中加载实验时、一切都正常