This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:##39;.NTL##39;文件在 CCS 中执行什么操作?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408175/tms320f280025c-what-ntl-file-does-in-ccs

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

有人知道这些文件的用途吗? 这些文件中有什么内容? 我在编辑器中无法识别这些文件、因为我的 CCS 看起来无法正常工作、但我不想重新安装它(因为我必须保留一些其他配置、但我找不到这些设置的存储位置)。

现在、我只能知道它关于闪存、这就是我所知道的

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hengchen:

    CCS Flash 插件使用 NFL 库来允许通过 CCS 对用户应用进行编程和擦除。 尝试在 CCS 中连接器件时是否显示特定的错误消息、如果显示了该错误消息、能否在屏幕截图中分享?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Charies:

    当我尝试加载我的输出文件时、我遇到了闪存程序错误、

    顺便说一句,我很好奇这个 NFL 文件是如何工作的,因为我没有得到任何关于它的文件,它包含了很多数据,我不能理解它的含义。

    在这个‘libraries"文件夹的位置,有另外两个名为"configs"和"Chema"的文件夹,我可以读取和理解其中的文件,但在'libraries"文件夹中的.NFL 文件除外

    谢谢!

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hengchen

    您能详细解释一下 您在加载应用程序时遇到的错误吗? 是否给出了具体地址?

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charies、

    我试图从另一台计算机复制这些 NFL 文件,现在闪存编程可以正常工作没有错误。

    但我把这个新的 NFL 文件和我的文件比较,为什么他们的数据是不同的? 这是否就是编程无法正常工作的原因? 这些数据意味着什么? 您能否分享有关此 NFL 文件的更多详细信息?

    谢谢、请

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hengchen

    NFL 文件加载程序和擦除算法以加载应用程序,它可能已经与更改的原因是从另一台计算机复制文件时库版本的差异。 在  nowFlashLibraries.xml 文件(位置: ccs\ccs_base\c2000\nowFlash\configs)中、旧计算机设置和新计算机设置中的额定库版本是什么?

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charies、

    版本应该是相同的、因为我在虚拟机上安装了 CCS (相同的安装应用程序)、然后将这些文件复制到我的本地主机、但我现在不知道为什么它可以正常工作而没有错误。

    所以这些 NFL 文件被用来开始擦除或编程执行? 但是,当我比较这两个 NFL 文件,我可以看到很多二进制数据,但我不知道这是什么意思或哪一部分是有用的? 我是否可以阅读或理解这些文件的上下文?

    谢谢!

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎你可能有未知的改变,它被恢复通过修改的文件。 很高兴它现在可以开始工作了。

    谢谢!

    Charles