This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:Kicad 符号

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409647/tmdscncd28379d-kicad-symbol

器件型号:TMDSCNCD28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

各位专家、您好!  

能否获得 Kicad 格式的 TMDSCNCD28379D 符号和尺寸?

谢谢!  

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    TMDSCNCD28379D 设计文件位于下面的 C2000WARE 安装目录中。 设计是在 PAD 中创建的、这些文件是我们唯一可用的格式。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:  

    谢谢你让我知道! 将来在 Altium 和 Kicad 等更常见的软件中提供这些工具会很有帮助、但现在就没问题了。  


    谢谢!  

    迪伦