This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:数字电源 SDK:什么 PFC/逆变器拓扑更适合400Hz 交流输入?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410940/tms320f280039-digital-power-sdk-what-pfc-inverter-topology-would-be-best-suited-for-400hz-ac-input

器件型号:TMS320F280039
Thread 中讨论的其他器件:PMP

工具与软件:

团队、

我们有许多支持50/60Hz 且使用 C2000的交流/直流 PFC 参考设计(千瓦级)。
若要列出一对:

TIDA-010236 基于 GaN 的4kW (LMG352x)图腾柱 PFC

TIDA-010203 基于 GaN 的4kW (LMG342x) CCM 图腾柱 PFC

PMP23338  3.6kW GaN 带边(LMG352x)单相图腾柱无桥 PFC

PMP41006/TIDA-010062 1kW 图腾柱无桥 PFC 半桥 LLC

即将推出 PMP41026 3.2kW 图腾柱无桥 PFC +PSFB (带 ACL)

支持400Hz 交流输入的最佳拓扑是什么?
我们是否有任何 TIDA/PMP 采用400Hz 频率进行了测试?
对于400Hz 交流输入、您建议使用哪一个?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以针对这些设计中的任何一个进行设计。 但是、我们没有针对400Hz 交流电源进行 PFC 的软件