工具与软件:
hi champs、
在项目 CLA_ASIN_LS8_9中、我们使用 LS8和 LS9 RAM 作为 CLA 程序存储器、并在将代码从闪存复制到 RAM 时添加偏移0x1E000U、这是因为 CPU 执行存储器复制操作吗、所以我们需要添加偏移、以便 CPU 复制 RAM 存储器从0x00022000开始、LS8 RAM (CPU1映射)?
如果是这种情况、是否意味着我们不可能将 LS0、LS1、 LS8和 LS9 RAM 分配为 CLA 程序存储 器、因为我们不知道何时应该为存储器复制添加偏移0x1E000U? 或者是否有其他方法可以做到这一点?
请告知、感谢您的支持。
此致、
Luke