This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:CCS 连接错误

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409790/launchxl-f280049c-ccs-connection-error

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的先生:
我是 Altair Korea 的 PSIM 工程师。
使用 F280049C 板在 TI 演示板上测试和查看 PSIM 的转换代码。
连接到 USB 后、PC 上的设备管理器将正常显示、如下所示。
但是、当在 CCS 程序中运行"Test Connection"时、没有响应、器件管理器收到以下错误。
是否需要安装单独的 USB 驱动程序? 如果是、请您分享该计划。
    
如果您看到我的屏幕、则表示已经有"cJTAG in 2 pin advanced mode"设置。
但误差情况是相同的。
请选中此复选框。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您使用的是 F28004x Launchpad、因此请确保在调试时使用的是 TMS320F280049C_LaunchPad.ccxml 文件。 这些信息可在[C2000ware install]/device_support/f28004x/common/targetConfigs/中找到。  

    此外、您正在使用哪个版本的 CCS?

    此致、

    Delaney