This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:芯片上电后、程序无法正常运行

Guru**** 2795545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405096/tms320f280039c-the-program-cannot-run-properly-after-the-chip-is-powered-on

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

测试程序时、我使用仿真器编程、程序能够正常运行。 但是当芯片出现电源故障后、外部电源通电、程序无法正常运行。 我想问这可能是什么原因。

谢谢!

Shukai Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于这一主题的专家目前不在办公室,直到星期二9/3,所以请期待一个延迟的答复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shukai:

    感谢您的耐心、因为我不在办公室。 是否仍有此问题? 您运行的程序是什么?此电源故障的详细信息是什么? 发生这种情况时您是否监控电源轨和 XRSn? 在没有更多信息的情况下、很难猜测是什么原因导致了这一问题。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    感谢您的指导、此问题现已解决。 我对它进行了测试、发现加载到 RAM 的代码存在问题。

    谢谢!

    Shukai