This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ePWM SOC 和相移

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410125/launchxl-f28379d-epwm-soc-and-phase-shift

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您好!

我想使用 PWM 为 ADC 生成 SOC (PWM3也称为 PWM_SOC):

方法。 请参阅:

-以蓝色显示的调试 GPIO ,每次程序进入 EPWM ISR 时都会切换

-以橙色显示的调试 GPIO ,每次程序进入 ADC ISR 时都会切换

请注意、 计算出的 PWM 周期与另一个(PWM1、也称为 PWM_LE)相同、计算出的 RC 始终为0.5。 PWM1的周期可以实时变化。

现在、我要将 PWM3与 PWM1同步:

首先、我将同步信号从 PWM1传递到 PWM2

然后、我在 PWM3中启用相移加载:

下面以橙色 PWM1和蓝色 PWM3显示

该编程似乎进入 EPMW ISR:以蓝色显示 PWM3信号、以橙色显示 EPWM ISR 中 GPIO 的切换

但该编程不再会进入 ADC ISR 中:橙色表示 ADC ISR 中 GPIO 不会切换

为什么在 ePWM 中断信号仍然存在时激活相移会抑制 SOC 信号?

谢谢你。

Vince。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、错误的方法。

    问题是、我应该处于连续模式