This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:编译器 CCS 问题

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410571/tms320f280023-compiler-ccs-issue

器件型号:TMS320F280023

工具与软件:

该项目正在评估 TMS320F280023 MCU、该 MCU 由 CCS 编译并集成了 CCP 校准协议代码。 但是、它遇到了问题。 ELF 和。 无法识别输出文件、并且 CANAPE 中的 A2L 导入不显示变量。

TI 芯片在 CCS 编译器的输出文件中使用了哪种 elf 解析器? 此文件与 canape 中的 CCP 兼容的推荐映射格式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 canape。   

    Unknown 说:
    TI 芯片在 CCS 编译器的输出文件中使用哪种 elf 解析器?

     《TMS320C28x 嵌入式应用程序二进制接口(EABI)应用报告》中记录了 C28x 编译器输出的 ELF 变体

    Unknown 说:
    推荐的地图格式是什么

    这可能是更好的问向量。  也许可以在您使用链接器选项时使用 TI 工具创建的映射文件的 XML 变体读取整形 --xml_link_info= 始文本文件。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能把它转移到 Vector?谢谢你这么多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vector 是 TI 不同的公司。  我无法将论坛主题帖转移给其他公司。  了解 Vector 如何支持客户、并在那里提出您的问题。

    谢谢。此致、

    -George.