This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:SCI.

Guru**** 2446830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410678/tms320f280025c-sci

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

我正在尝试在 TMS320F280025C 和 STM32G4之间建立 SCIA 通信链路。 数据成功交换、但在大约30分钟后、TMS320F280025C 停止响应。 如果您能提供任何帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    F280025C SCI 中可能存在帧错误或中断检测等错误。 您的 ISR 是否应对了这些误差? 当通信中断时、您能否检查 SCI 寄存器是否存在错误?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke Jones:
    STM32G 器件每秒查询一次系统。 我没有实现任何纠错或中断检测机制。 如果您能分享您正在使用的代码示例、我将不胜感激。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:  

    请参阅 C2000Ware 中的 SCI 示例。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\driverlib\f28002x\examples\sci\sci_ex3_echoback 包含一个在 ISR 中检测 SCI 错误的示例。

    谢谢!

    Luke